How many Ethernet ports are on the ATV340 E suffix Drive?
Issue:
Ethernet ports are on the ATV340 E suffix version Drive?
Product Line:
ATV340 with E suffix only.
Environment:
All
Cause:
Are both ports active for TCP or IP?
Resolution:
Yes The ATV340E drive has two Ethernet ports for both TCP or IP programming.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.