Which access point wifi or 4G router can be recommended for Harmony Edge Box HMISTM6BOXIOT?
The goal of this FAQ is to propose some recommended architectures using access point wifi / 4G to connect HMISTM6BOXIOT to the cloud, EcoStruxure Secure Connect Advisor or display the hardware configuration & Mobile Access of EcoStruxure Machine SCADA Expert.
This article is applicable for HMISTM6BOXIOT + EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020 SP2 (minimum).
Architecture 1: Access to Mobile access and Hardware configuration through Router Wifi Teltonika RUT240 (wifi or 4G).
Architecture 2: Access to HMISTM6BOXIOT remotely through EcoStruxure Secure Connect Advisor with router Teltonika RUT240.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.