ATS480 Isolation Contactor programming
What is the difference between R1 assigned to ISOL (Isolation Contactor) and R3 assigned to LLC (Mains Contactor Command) when using a Line Contactor?
Product Line:
ATS480
Environment:
All
Cause:
NA
Resolution:
There is none, R1 sets to ISOL or R3 sets to LLC, the ATS480 will behave in the same way.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.