Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quelle pourrait être la cause des répartiteurs noircis dans les connexions InterPact INS2000, et cela affecte-t-il la connexion ?

Bien que la couleur puisse changer en raison de l'oxydation de l'argent, cela n'affecte pas les performances du système.

Une telle oxydation se produit sur notre composé d'argent, souvent lorsqu'il est installé dans des environnements contenant des gaz comme le SO2 (dioxyde de soufre) ou le H2S (sulfure d'hydrogène).

Si vous êtes préoccupé par ce phénomène, nous vous suggérons de déconnecter d'abord la connexion entre le répartiteur et la borne et de vérifier le point de contact pour vous assurer qu'il est propre. Si les connexions restent propres, nous pouvons confirmer qu'il n'y a aucun risque pour le fonctionnement normal.

Les répartiteurs sont plaqués argent, il ne devrait donc pas y avoir de problème à les connecter à des barres omnibus en cuivre.

Nous recommandons de vérifier le type d'environnement dans lequel se trouve le produit, car nous avons observé une oxydation sur les bornes dans des environnements plus sévères avec certains agents comme mentionné ci-dessus.