ANSI 74 houdt toezicht op de MITOP, de interne Micrologic-actuator die verantwoordelijk is voor het uitschakelen van de stroomonderbreker krachtens het besluit van de Micrologic.
Dit alarm kan worden gelezen via het communicatiesysteem. Ook het volgende alarm verschijnt op het display van de uitschakelunit:
"0x1416 Controle-eenheid zelftest grote storing 5"
We hebben de mogelijkheid om dit alarm toe te wijzen aan een van de uitgangscontacten van het M2C programmeerbare hulpcontact. Dit kan worden gedaan met behulp van de EPC - EcoStruxure Power Commission-software. Wanneer dit alarm afgaat, wordt het M2C programmeerbare contact geactiveerd.
Publié pour: Schneider Electric Belgium