Why can't I downgrade the BMXNOE0100 or BMXNOE0110?
If you have a BMXNOE0100 or BMXNOE0110 that is PV27 or greater, the lowest acceptable firmware level for the BMXNOE0100 is v3.50 and the lowest firmware level of the BMXNOE0110 is v6.70.The downgrade procedure will fail if you attempt to downgrade the firmware of the BMXNOE0100 below v3.50 and BMXNOE0110 below v6.70 with a PV27 or greater.
For more information on the BMXNOE0100 and BMXNOE0110, please visit SE.com.
Publié pour: Schneider Electric Belgium








Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.