VMware host fail to enter maintenance mode due to powered on VM/s.
Issue:
If there are duplicate VMs with the same hostname, such as "localhost," this can sometimes result in VMs being incorrectly identified as system VMs and skipped for shutdown, which prevents hosts from entering maintenance mode.
Product:
PowerChute Network Shutdown
Environment:
VMware vCenter Server and ESXi hosts
Cause:
Duplicate VMs with the same hostname assigned.
Solution:
Ensure that all VMs are correctly configured with a unique hostname.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.