Comment déterminer le pouvoir de coupure du disjoncteur à 420 V CA ?
Une tension nominale de réseau Ue=420 Vca n'est pas une valeur Std conforme à la norme IEC 60664-1 Annexe B ni à la norme IEC 60038 Std, quel que soit le type de réseau.
Pour ce type de tension nominale spécifique, vous pouvez utiliser le pouvoir de coupure des disjoncteurs déclarés sous Ue(Ph/Ph)=415 VCA uniquement si la tolérance de tension du réseau est inférieure à ±8,7 % (415*1,1/420) au lieu de ±10 %, ce qui est la tolérance standard et maximale prise en compte dans les MCBs Std conformément à la norme IEC 60038 Std4,1.
Si vous avez une tolérance de tension de réseau supérieure, vous devez utiliser la capacité de coupure au niveau de tension supérieur déclaré (dans ce cas à 440 V).