Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Pour le Compact NS630b-1600, existe-t-il un concept de réarmement après une ouverture du disjoncteur par bobine MX ou MN disponible, comme vous pouvez le trouver sur le Compact NSX ?

Les disjoncteurs Compact ns630b-1600 ne peuvent pas être complètement réinitialisés automatiquement après un déclenchement.

Après un défaut électrique, il est nécessaire de se mettre en face du disjoncteur et de le réarmer en :

- réarmement du déclencheur et

- appuyer sur le bouton "Reset" qui sort après un déclenchement, comme pour Masterpact.

En version électrique Compact NS avec moteur, il n'y a pas de concept de réarmement après une ouverture du disjoncteur par bobine MX ou MN, comme vous pouvez le trouver sur la gamme Compact NSX.

Il existe deux situations : déclenchement par bobine MX / MN et déclenchement par défaut électrique.

1. MX / MN - Pour fermer le disjoncteur à l'aide du bouton-poussoir d'ordre de fermeture BPF (borne A2), vous devez d'abord débrancher le MX ou alimenter le MN. Aucune autre opération de réinitialisation n'est nécessaire, le disjoncteur peut être refermé.

2. Défaut électrique - Le réarmement n'est nécessaire que lorsque le disjoncteur se déclenche sur un défaut électrique détecté par le micrologic. Le bouton-poussoir rouge situé sur le capot avant doit être réinitialisé manuellement par l'utilisateur. Elle ne peut pas être effectuée électriquement sur le Compact ns630b-1600.