Disposez-vous d'une bibliothèque contenant les symboles électriques des équipements, en particulier pour la série Acti9 iC60N au format DXF ?
Nous n'avons pas de bibliothèque avec les symboles électriques des appareils.
Ces symboles ne sont pas propres à un fabricant.
Le iC60N est un disjoncteur avec protection thermique et magnétique (protection contre les surcharges et les courts-circuits). Le symbole MCB standard peut être utilisé pour le représenter dans un schéma.
Ces symboles sont généralement créés par l'utilisateur CAO ou éventuellement téléchargés à partir d'une bibliothèque disponible dans le logiciel de dessin CAO utilisé.
Par exemple, Autocad Electrical dispose d'une bibliothèque pour ces symboles électriques.