Le relais RHB VigiPacT est-il compatible avec et peut-il être utilisé avec les disjoncteurs iC60, C120 ou NG125 ?
Le relais RHB VigiPacT est compatible avec Compact NSX/NSXm ; il n'est pas conçu pour être utilisé avec iC60, C120 ou NG125.
Le relais RHB VigiPacT est compatible avec les disjoncteurs suivants :
· Compact NSX 100-250
· Compact NSX 400-630
· Compact NSXm 16-160
Le relais RHB VigiPacT est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 annexe M.
Voir page 7 du Guide utilisateur. Voir le lien vers ce document :