Que devez-vous faire en cas de perte du nom d’utilisateur ou du mot de passe pour un compte de rôle d’administrateur ou plusieurs comptes de rôle d’administrateur pour les séries PowerLogicTM PM5500 / PM5600 / PM5700 ?
Tout d'abord: mettre à niveau le micrologiciel vers la dernière version
Mises à niveau du logiciel embarqué - PM5500
Mises niveau du logiciel embarqué
Après une mise niveau du logiciel embarqué la configuration de sécurité reste inchangée, y compris les noms
d'utilisateur et les mots de passe et codes d'accès. II est recommandé de revoir la configuration de sécurité après une
mise ä niveau afin d'analyser les privilèges liés aux nouvelles fonctionnalités ou aux modifications de l'appareil, et de les
révoquer ou de les appliquer conformément aux politiques et aux normes de votre entreprise
Voir Mises niveau du logiciel embarqué pour plus d'informations sur les mises niveau du logiciel embarqué.
Deuxièmement: une réinitialisation du compte utilisateur
Réinitialisations de l’appareil depuis l’afficheur - PM5500
Réinitialisations de l'appareil depuis l'afficheur
Si vous perdez les identifiants Nom d'utilisateur ou Mot de passe du compte Administrator ou de plusieurs comptes
Administrator, vous pouvez réinitialiser les comptes utilisateur et les rôles par le biais de l'afficheur.
NOTE: Pour le modèle PM5563 sans afficheur distant PM5RD , vous devez acheter PM5RD pour effectuer cette
réinitialisation des comptes utilisateur.
1. Sélectionnez Maint > Réinit.
2. Placez le curseur sur Réinits acc util, puis appuyez sur Sélect.
3. Appuyez sur Réinit.
4. Entrez le code d'accès de réinitialisation (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK pour réinitialiser les comptes
utilisateur et les rôles aux paramètres d'usine.
5. Appuyez sur Oui pour confirmer la réinitialisation ou sur Non pour annuler et revenir l'écran précédent.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.