Est-il possible de confirmer la possibilité d'utiliser le disjoncteur CC du ComPacT NSX dans une application de réseau CA ?
Un boîtier CC ComPacT NSX est optimisé pour un réseau CC et n'est pas recommandé pour une utilisation dans un réseau CA.
Il existe un certain nombre de différences techniques entre un boîtier de disjoncteur CA et un boîtier de disjoncteur CC 3P et 4P, en particulier les pointes, l'isolation, la chambre d'arc...
Sur le boîtier CC, nous avons amélioré le pouvoir de coupure par une armoire de coupure, une chambre de coupure et les contacts principaux sont différents du disjoncteur CA.
Par conséquent, nous déconseillons d'utiliser un disjoncteur CC sur un réseau CA.
De plus, les disjoncteurs CC ne sont pas testés et certifiés pour un réseau CA, il n'est donc pas possible de déclarer des performances.