Le ComPacT NSX100-250 est-il répertorié ou certifié UL508A ?
Une transition a été effectuée dans la norme UL508 vers UL 60947-4-1, afin d'être conforme à la norme IEC.
ComPacT NSX est conforme à cette norme UL 60947-4-1 pour les niveaux de performance F, N et H. Donc pas pour B.
Par conséquent, vous devez sélectionner par exemple C10F4 pour être conforme.
Cela est également indiqué aux pages A-6 et A-7 du catalogue. Dans le catalogue belge de langue française et néerlandais, vous trouverez toujours UL508, tandis que le catalogue anglais mentionne UL 60947-4-1.