Can I change the channel of ZBRA1 during commissioning with the EcoStruxure Panel server?
No, ZBRA1 only supports channel 11. That is why you should set the radio channel to 11 on the EcoStruxure Panel server while commissioning with ZBRT1/ZBRT2, if you want to use ZBRA1.
Publié pour: Schneider Electric Belgium
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.