Is the wireless switch set pre-paired, or does the customer need to pair it manually?
The XB5RFB01, XB4RFB01 and XB5RMB03 are packs with non-programmable receivers.
That means these packs come with button already paired with receiver in factory and it is not possible to change, remove or add any other button.
Publié pour: Schneider Electric Belgium
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.