J'ai un PAS800 et un PAS600 sur le même réseau TCP/IP, et les deux ont des mesures sous eux (sans fil et série). J'aimerais que les mesures du PAS600 soient visibles sur le serveur web du PAS800. Comment puis-je y parvenir ?
Voici ce que la documentation et les meilleures pratiques disent de votre scénario:
La documentation et les meilleures pratiques disent de votre scénario
✅ Le PAS800 peut-il afficher les mesures du PAS600?
Oui, c'est possible. Le serveur de panneau EcoStruxure prend en charge une architecture de passerelle parent-enfant dans laquelle un serveur de panneau parent (PAS800 dans votre cas) peut accéder aux données des appareils connectés à un serveur de panneau enfant (PAS600). Cela fonctionne grâce à la communication Modbus TCP/IP entre les deux passerelles.
Comment y parvenir?
Suivez les étapes suivantes:
Il est possible d'obtenir des informations sur l'état de la passerelle.
- Sur la passerelle enfant (PAS600):
- Découvrez et mettez en service tous les appareils sans fil et série sous PAS600 en utilisant EcoStruxure Power Commission ou les pages Web du serveur Panel.
- Vérifiez que chaque appareil a son ID de serveur Modbus virtuel assigné (automatiquement fait pendant la découverte).
- Sur la passerelle mère (PAS800):
- Aller à Réglages > ; Appareils Modbus > ; Ajout d'appareils > ; Modbus TCP/IP > ; Ajout manuel.
- Pour chaque appareil sous PAS600, entrer:
- l'adresse IP:L'adresse IP de la PAS600 (passerelle enfant).
- Conseil:Utilisez une IP statique pour le PAS600 afin de simplifier la mise en service.
- Port: Généralement 502 (Modbus TCP par défaut).
- Unit ID: Le virtual server ID attribué par PAS600 au périphérique sans fil ou série.
- Device type:Sélectionnez dans la liste déroulante.
- Répétez l'opération pour tous les périphériques que vous souhaitez exposer sur PAS800.
- Résultat: Le PAS800 agira comme un client Modbus TCP et récupérera les données du PAS600, rendant ces mesures visibles sur son serveur web.
Notes importantes
- Notes importantes.
- Les paramètres (comme la contextualisation ou la configuration des alarmes) entrés dans le PAS600 ne sont pas transférés au PAS800. Vous devrez peut-être les configurer à nouveau sur PAS800 si nécessaire.
- La passerelle mère surveille l'état de la communication Modbus TCP/IP de la passerelle enfant et déclenche une alarme si l'enfant se déconnecte.
- Cette fonction est disponible uniquement sur les modèles Universel (PAS600) et Avancé (PAS800).
Référence
- Cette procédure est documentée sous "Ajout de périphériques sans fil connectés à une passerelle enfant" dans le guide de l'utilisateur (DOCA0172EN-18):
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Panel-Server-User-Guide-DOCA0172EN-18.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0172EN
Le lien que vous avez partagé avec la Communauté Schneider Electric est correct : l'architecture parent-enfant est prise en charge et fonctionne comme décrit ci-dessus :