En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la procédure complète pour programmer le CCT15245 selon les horaires Astro afin de contrôler l'éclairage à la tombée de la nuit, ainsi qu'une interruption nocturne ?

Voici la procédure complète, claire et opérationnelle pour programmer un CCT15245 afin de :

  1. Allumer l’éclairage automatiquement au coucher du soleil (mode ASTRO)
  2. Éteindre l’éclairage pendant la nuit (Interruption nocturne)
  3. Rallumer automatiquement le matin selon l’heure Astro du lever du soleil

Toutes les étapes ci‑dessous sont basées sur les sections ASTRO et PROGRAMME du manuel.

🌙 1. Configuration de base du mode ASTRO

Le mode ASTRO calcule automatiquement les heures d’allumage et d’extinction selon le lever/coucher du soleil.

Pour qu’il fonctionne correctement, la position doit être configurée.

▶ Étape 1 — Aller dans :

MENU → ASTRO → POSITION

  • Choisir PAYS puis la ville la plus proche
  • OU
  • Choisir COORDONNÉES et saisir Latitude, Longitude, Fuseau horaire. Voir lien:
  • *
  • https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=CCT152x5_HWadd_FR.pdf&p_Doc_Ref=CCT152x5_HWadd_FR

💡 2. Choisir le comportement Astro

Le CCT15245 permet deux stratégies :

  • SOIR ON / MATIN OFF = ON au coucher du soleil, OFF au lever
  • SOIR OFF / MATIN ON = inverse

Pour un éclairage extérieur de vitrine :

👉 Sélectionner : SOIR ON – MATIN OFF

▶ Étape 2 — Aller dans :

MENU → ASTRO → MODE ASTRO → SOIR ON / MATIN OFF

🕘 3. Ajouter une interruption nocturne

L’interruption nocturne est programmée dans le MENU PROGRAMME, même si vous utilisez Astro.

Elle permet d’éteindre l’éclairage à une heure fixe pendant la nuit, par exemple :

23h00 → 06h00

Cette fonction est décrite page 8, où le manuel explique explicitement que pour une vitrine, il faut régler une INTERRUPTION NOCTURNE.

🔧 Procédure complète pour régler l’interruption nocturne

▶ Étape 3 — Aller dans :

MENU → PROGRAMME → STANDARD → CREER

(ou CREER directement si modèle 1 canal)

  1. Confirmer l’espace mémoire libre
  2. Sélectionner : INTERRUPTION NOCTURNE
  3. Régler l’heure de début de l’interruption → ex. 23:00
  4. Régler la minute
  5. Choisir le ou les jours (Lundi–Dimanche)
  6. Régler “DURÉE JUSQU’À” → ex. 06:00
  7. Valider avec ENREGIST (ou COPIER puis ENREGIST pour plusieurs jours)

🌓 4. Interaction entre ASTRO et INTERRUPTION NOCTURNE

Avec cette configuration :

  • Le CCT15245 allume automatiquement l'éclairage au coucher du soleil (Astro)
  • À 23h00, PROGRAMME impose INTERRUPTION NOCTURNE → OFF
  • À 06h00, l’interruption se termine → l’éclairage revient au mode ASTRO
  • Le matin, il s’éteindra automatiquement au lever du soleil

➡ Résultat :

✔ Allumage automatique au coucher

✔ Extinction pendant la nuit

✔ Reprise du fonctionnement Astro après l’interruption

📌 Schéma de programmation recommandé

FonctionMenuRéglage
Position astroASTRO → POSITIONVille / Coordonnées
Mode AstroASTRO → MODE ASTROSOIR ON – MATIN OFF
Interruption nocturnePROGRAMME → STANDARD → CREER23:00 → 06:00 – OFF
JoursPROGRAMMELundi → Dimanche

Schneider Electric Belgium

Pièce(s) jointe(s)
CCT152x5_HWadd_FR.pdf [548.72 KB]
En savoir plus
Produit :
Gamme :
En savoir plus
Produit :