En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment résoudre les problèmes de SoMove dus à des dommages causés par le .NET Framework ?

Prérequis
Vous DEVEZ avoir les privilèges ADMIN
Vous DEVEZ avoir Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 installé -> ; il contient MS .NET 2.0 qui est requis par SoMove.

Comment vérifier:

  1. Vérifier les fonctionnalités de Windows

Windows Features check
2. vérifiez si le répertoire C:\NWindows\NMicrosoft.NET\NFrameworkv2.0.50727 existe et n'est pas vide

content check directory .Net framework

Comment réparer
1. Réparer .NET Framework
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/repair

Dans certaines situations, votre installation .NET Framework peut être endommagée et nécessiter des réparations. .NET Framework Repair Tool)
Si votre application ne démarre toujours pas après avoir réparé .NET Framework, il se peut que l'application ait un problème.
Dans ce cas, vous devez contacter l'éditeur de l'application.
Remarque : si la réparation de .NET n'est pas efficace, essayez d'utiliser les fonctionnalités de Windows :

La réparation de .NET Framework peut être une solution.

  • désactiver le .NET Framework 3.5
  • switch off the .NET Framework 3.5
  • redémarrer votre PC
  • activer à nouveau le .NET Framework 3.5
  • switch on the .NET Framework 3.5
  • redémarrer votre PC

2. Désinstallez SoMove

3. Redémarrez votre PC

4. Réinstallez SoMove