En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la référence du kit CEM optionnel ATV320 ?

Champ d'application
Ce changement s'applique à tous les variateurs de vitesse ATV320 jusqu'à 4 kW inclus.

Qu'est-ce qui change ?
Le kit de conformité CEM ne sera plus inclus en tant qu'accessoire standard avec le variateur ATV320.
Jusqu'à présent, les plaques/kits CEM étaient livrés à l'intérieur de l'emballage du produit ; à partir de la date d'entrée en vigueur, ils doivent être commandés séparément.

Quand ce changement est-il effectif?
Le changement est effectif à partir du 1er février 2026.

Quelles sont les conséquences ?

  • Pour les entreprises et les particuliers
    • Pour les clients :
      • Les clients qui ont toujours besoin d'un kit de conformité CEM doivent le commander séparément.
      • Toutes les références des kits CEM restent disponibles dans le système - aucune nouvelle référence commerciale n'est créée.
      .
    • Pour les systèmes ERP des clients
      • Les clients peuvent être amenés à créer de nouvelles références de matériel à moins qu'ils n'importent la liste de prix complète mise à jour.
      • Il peut en résulter des actions administratives supplémentaires.

Quelles sont les références du kit CEM ?
Après la modification, les références de l'option de plaque CEM pour l'ATV320 sont les suivantes :

  • Référence du kit CEM VW3A9523 utilisé pour :
    • ATV320U02M2C
      ATV320U04M2C
      ATV320U06M2C
      ATV320U07M2C
  • Le kit EMC de référence VW3A9524 utilisé pour :
    • ATV320U11M2C
      ATV320U15M2C
      ATV320U22M2C
      ATV320U04N4C
      ATV320U06N4C
      ATV320U07N4C
      ATV320U11N4C
      ATV320U15N4C
  • Le kit EMC de référence VW3A9525 utilisé pour :
    • ATV320U22N4C
      ATV320U30N4C
      ATV320U40N4C