En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Com'X 210 - Prise en charge de TLS 1.2 pour l'interface et la communication Web

Produit(s)

  • Com'X 210 (EBX210)
  • Enregistreurs de données de la série Com'X

Environnement

  • Firmware du Com'X 210
  • Interface web (communication HTTPS)
  • Passerelles de supervision énergétique

Issue / Question

Un client demande si une mise à jour du micrologiciel du Com'X 210 peut garantir que l'interface web utilise TLS 1.2 ou supérieur.

Cause

Il existe peu de documentation sur le sujet.

Il existe une documentation limitée concernant la version TLS utilisée dans les différentes versions du micrologiciel de la Com'X 210, en particulier pour les versions les plus récentes.

La documentation disponible est limitée.

Résolution / Réponse

  • Une vérification interne sur un Com'X 210 fonctionnant avec le firmware version 6.6.5 confirme que l'appareil utilise :
  • ✅ la communication TLS 1.2
  • La dernière version du firmware disponible pour le Com'X 210 est :
    • v6.8.7 (date de sortie : décembre 2022)
    .
  • ⚠️ Pour cette dernière version du micrologiciel, aucune documentation explicite n'est disponible confirmant quelle version de TLS est utilisée.
  • Comme TLS 1.2 est déjà pris en charge dans un micrologiciel antérieur (v6.6.5), on s'attend à ce que les versions ultérieures maintiennent au moins le même niveau de sécurité ou l'améliorent.
.

Note importante

  • Le Com'X 210 est en fin de production depuis juin 2022.
  • Les mises à jour ultérieures du micrologiciel ou les améliorations de la sécurité sont limitées ou ne sont plus attendues.

Recommandations

  • Suivez les directives fournies dans le Hardening Guide officiel pour mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de cybersécurité.
  • Pour les nouvelles installations ou les exigences plus strictes en matière de cybersécurité, envisagez la migration vers des solutions plus récentes. (Nouvelle solution : Référence du produit : PAS600)
.

Références / Liens