En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Où puis-je trouver les registres Modbus des capteurs d'énergie PowerTag ?

FAQ - Registres Modbus PowerTag (PowerTag Link)

❓ Où puis-je trouver les registres Modbus des capteurs d'énergie PowerTag ?

Les registres Modbus des capteurs d'énergie PowerTag sont documentés dans le PowerTag Link User Guide, plus précisément dans la section :

La section

"Registres Modbus des capteurs d'énergie PowerTag".

👉 ; Lien direct:

Cette section contient les tables de registre complètes utilisées pour la communication Modbus via la passerelle PowerTag Link.

❓ Quelles informations sont disponibles dans ces registres Modbus?

Les tableaux Modbus permettent d'accéder aux principales mesures électriques, notamment :

  • Mesures de courant (par phase)
  • Mesures de tension (phase à phase et phase à neutre)
  • Mesures de puissance (active, réactive, apparente)
  • Facteur de puissance et valeurs d'énergie

.

Par exemple:

Les registres de l'énergie et de la consommation d'énergie

  • Enregistre environ 3000-3006 : Courant efficace par phase
  • Enregistrement autour de 3020-3032 : Valeurs de tension
  • Enregistrement autour de 3054-3076 : Valeurs de puissance [productinfo.se.com]

❓ Tous les appareils PowerTag utilisent-ils les mêmes registres ?

Pas exactement.

Chaque registre indique quels appareils PowerTag utilisent les mêmes registres.

Chaque registre indique à quels appareils il s'applique :

  • A → PowerTag Energy 63
  • M → PowerTag Energy M250 / M630
  • R → PowerTag Energy F160 / Rope

[productinfo.se.com]

Les tableaux PowerTag Energy F160 / Corde sont clairement indiqués dans la colonne "Appareils applicables" des tableaux.

❓ Comment interpréter la table des registres Modbus?

Chaque entrée de registre comprend :

  • Numéro et adresse du registre
  • Type de données (par exemple, Float32, INT64)
  • Unité (A, V, W, etc.)
  • Informations de lecture/écriture
  • Facteur de mise à l'échelle (le cas échéant)

Par exemple :

Les facteurs d'échelle sont les suivants

  • Un facteur d'échelle définit si la valeur doit être multipliée ou divisée pour obtenir la mesure réelle. [productinfo.se.com]

❓ Comment lire ces registres via Modbus?

PowerTag Link communique via Modbus TCP/IP à l'aide d'un modèle client/serveur.

Codes de fonctions typiques :

Les codes de fonctions typiques sont les suivants

Adresse Modbus (1-247) via la configuration de la passerelle. [productinfo.se.com]

La configuration de la passerelle permet d'attribuer à chaque dispositif PowerTag sans fil une adresse Modbus (1-247).

❓ Où sont situés les registres d'énergie (kWh) ?

Les valeurs d'énergie (comme l'énergie active totale) sont disponibles dans des registres dédiés (par exemple autour de la plage 3200), souvent au format 64 bits (INT64).

⚠️ Note:

  • Les valeurs sont généralement stockées en Wh, de sorte que la conversion en kWh peut être nécessaire.

❓ Ai-je besoin de la passerelle PowerTag Link pour accéder aux registres Modbus ?

Oui.

La passerelle PowerTag Link est nécessaire car :

  • Elle collecte les données sans fil des capteurs PowerTag
  • Elle expose ces données via Modbus TCP/IP

.

Sans la passerelle, la communication Modbus n'est pas disponible.

❓ Où puis-je trouver toutes les catégories de registres Modbus?

Le guide de l'utilisateur organise les registres par type d'appareil :

Les registres sont organisés par type d'appareil.

  • Capteurs d'énergie PowerTag
  • Modules de commande PowerTag
  • Capteurs HeatTag
  • Registres passerelle/système

.

Voir la vue d'ensemble ici:

Consultez les pages suivantes

✅ Résumé

  • Les registres Modbus sont disponibles dans le guide de l'utilisateur PowerTag Link
  • La section correspondante est**"PowerTag Energy Sensors Modbus Registers "**
  • Les registres couvrent toutes les mesures électriques clés et suivent la structure Modbus standard
  • L'accès se fait via la passerelle PowerTag Link (Modbus TCP/IP)

.