Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
How to reset the PowerChute Network Shutdown (PCNS) v3.X, 4.X, 5.0, 5.1...

Issue: Password error: unable to log on to PowerChute Network Shutdown web UI due to unknown username or password. Would like to change the authentication phrase use to communicate with the Network...

Quelle est la différence entre les disjoncteurs Acti9 de la série iC60N et...

Famille de produit: Acti 9: iC60N, iT60N Réponse: La différence entre les 2 séries réside uniquement dans la possibilité de pouvoir ajouter des accessoires comme des contacts et des bobines. Avec la...

Why does EcoStruxure Control Expert Classic v15.3 ask me to log in?

Whenever you launch EcoStruxure Control Expert Classic v15.3, a Username and Password prompt appears. There are three possible reasons why EcoStruxure Control Expert Classic v15.3 is asking for a...

Que signifient les caractéristiques B, C, D, K et Z (courbes de...

Série de produits : Acti9 C120, Acti9 NG125, Acti9 iC60, Multi9 DPN, Acti9 iDPN, Multi9 C60, et Resi9 Il existe différentes caractéristiques de déclenchement. Le choix (B, C, D, K ou Z) dépend du...

Dans quel document puis-je vérifier la filiation ?

Le document dans lequel vous pouvez vérifier filiation est le suivant (document en anglais) https://www.se.com/be/fr/download/document/LVPED318033EN/

Quels sont les différents codes ANSI des protections ?

Dans les systèmes électriques et l'automatisation industrielle, les numéros de dispositifs ANSI sont utilisés pour identifier des équipements tels que les relais, les disjoncteurs. Ces numéros...

Comment réaliser une installation Modbus RS485 2 fils ?

La figure ci-dessous décrit une installation Modbus RS485 2 fils : Une installation Modbus RS485 2 fils standard a une topologie de type bus et est constituée d'une paire de fils équilibrés pour...

Comment réaliser une installation Modbus RS485 4 fils ?

La figure ci-dessous décrit une installation Modbus RS485 4 fils : Une installation Modbus RS485 4 fils standard a une topologie de type bus et est constituée d'une paire de fils équilibrés pour...

Afficher plus
Découvrir les FAQ vidéos les plus populairesVidéos populaires
Afficher plus
FAQ pour en savoir plus sur des connaissances généralesConnaissances générales
Quelle est la différence entre les charges résistives et inductives ?

Les charges résistives sont des charges simples où les ondes sinusoïdales de courant et de tension sont en phase l'une avec l'autre. Ils comprennent les charges non motorisées qui ont une...

Qu’est-ce qu’un parafoudre et comment fonctionne-t-il ?

Le dispositif de protection contre les surtensions (également appelé parafoudre) est un composant du système de protection des installations électriques. Ce dispositif est connecté en parallèle sur...

Quels sont les différents codes ANSI des protections ?

Dans les systèmes électriques et l'automatisation industrielle, les numéros de dispositifs ANSI sont utilisés pour identifier des équipements tels que les relais, les disjoncteurs. Ces numéros...

Quelle est la différence entre les catégories d'utilisation A et B dans la...

Catégories d'utilisation Conformément à IEC 60947-2, la catégorie d'utilisation d'un disjoncteur sera indiquée en référence au fait qu'il est ou non spécifiquement destiné à la...

Quelle est la signification des termes OPC, OFS et OLE ?

OPC (Ole for Process Control) est une norme de communication créée par la fondation OPC (410 membres, fabricants de logiciels/matériels et utilisateurs, dans 40 pays) OFS (OPC Factory Server) est le...

Quelle est la différence entre le courant Icu et le courant Ics d'un...

Icu - courant de déclenchement ultime en cas de court-circuit. Le disjoncteur peut interrompre ce courant de défaut, mais il ne pourra pas être réutilisé ultérieurement. Ics - courant de...

Afficher plus