Exploitation des mines, des minerais et des métaux, et raffinerie
Exploitation des mines, des minerais et des métaux, et raffinerie
Les industries mondiales des ressources naturelles ont besoin d'outils d'optimisation et de contrôle des processus nouveaux, intelligents et faciles à utiliser. Nos solutions d'optimisation avancées permettent d'améliorer l’exploitation des mines, des minerais et des métaux.

Des outils plus intelligents pour l’exploitation des mines, des minerais et des métaux permettent d'améliorer les installations et de réduire les consommables. Nos solutions permettent d'aligner les opérations de l'usine sur les objectifs de l'entreprise.

Nos systèmes évolutifs d'automatisation des processus intègrent l'alimentation électrique et le contrôle pour améliorer les performances et la productivité :
- Architectures Ethernet avancées pour gérer les réseaux d'instrumentation et les applications motorisées.
- Un environnement unique pour la conception, l'exploitation et la maintenance des installations.
- L'application qui correspond à la configuration réelle de la mine.
- Bibliothèque d'objets dédiée aux opérations minières.
- Réduction des coûts d'ingénierie.
- Facilité d'entretien, de modification, d'amélioration et d'expansion.

Le contrôle avancé des processus permet de stabiliser et d'optimiser les processus de production critiques. Nos solutions d'optimisation de l'exploitation minière peuvent fournir à votre usine :
- Stabilisation et augmentation de la qualité des produits, réduction de la variabilité.
- Optimisation du taux de production et de l'utilisation des équipements.
- Réduction de la consommation d'énergie, d'eau et de produits chimiques.
- Acquisition d’une visibilité en temps réel des opérations de l’usine et de l’entreprise.
- Saisie, agrégation et transformation des données en informations exploitables.
- Amélioration de la rapidité et de la stabilité des changements de note.
- Aide à la prise de décision des opérateurs.

AVEVA Dynamic Simulation est un simulateur de processus dynamique complet. Il peut vous aider à améliorer votre usine en :
- validant la conception du processus et en économisant du temps d'ingénierie et de mise en service ;
- vérifiant les systèmes de contrôle avant la mise en ligne et en évitant des erreurs coûteuses ;
- formant des opérateurs dans un environnement d’usine proche de la réalité ;
- facilitant le transfert de connaissances.

Le système immersif de formation des opérateurs en réalité virtuelle (OTS) offre un environnement de réalité virtuelle haute fidélité et :
- soutient l'acquisition et le transfert des connaissances en matière de bonnes pratiques ;
- augmente l'efficacité des opérateurs et du personnel de terrain ;
- réduit les erreurs coûteuses et évitables ;
- permet d'éviter les maintenances et les réparations inutiles.

EcoStruxure Process Expert exploite la puissance de l'internet industriel des objets (IloT) pour faire entrer votre usine dans le futur. Il s'agit d'un système d'automatisation unique permettant de concevoir, d’exploiter et d’entretenir toute votre infrastructure pour une usine durable, productive et agile sur le marché.

Découvrez comment nos solutions contribuent à accroître l'efficacité de l'exploitation minière et ce que nous offrons en termes de cybersécurité et de programmes de partenariat.
Qu'est-ce que le traitement des minerais ?
Le traitement des minerais est la méthode qui consiste à séparer les minéraux de valeur du minerai brut pour produire des matériaux raffinés. Il joue un rôle clé dans les opérations minières en améliorant l'efficacité, en réduisant la consommation d'énergie et de réactifs, et en soutenant une production durable et rentable.
Quels sont les quatre types de traitement des minerais ?
Les quatre processus de traitement des minerais sont le broyage, le calibrage, la concentration et la déshydratation. Ensemble, ils optimisent le traitement du minerai, réduisent les déchets et améliorent l'efficacité de l'usine. La fragmentation permet de réduire le minerai en particules plus petites, tandis que le calibrage permet de les classer en vue d'un traitement ultérieur. La concentration permet de séparer les minéraux précieux de la gangue, et la déshydratation permet d'éliminer l'excès d'eau pour faciliter la manipulation et le transport. Ces étapes sont essentielles pour des opérations minières rentables et durables et sont de plus en plus appuyées par des technologies avancées d'automatisation et de contrôle des processus.
Qu'est-ce que l'affinage des métaux ?
L'affinage des métaux est le processus de purification du métal brut extrait du minerai afin d'éliminer les impuretés et de produire un matériau de haute qualité. Elle veille à ce que les métaux répondent aux normes industrielles en matière de résistance, de durabilité et de performance, souvent en utilisant des méthodes thermiques, chimiques ou électrolytiques avancées.