Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric lance la technologie de robot collaboratif Lexium pour les usines industrielles

MISSISSAUGA, Ontario, 18 octobre 2023 Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a lancé aujourd’hui le robot collaboratif Lexium, une machine collaborative intégrant une automatisation nouvelle génération et une technologie robotique industrielle avancée. Le robot collaboratif Lexium est conçu pour travailler étroitement avec les humains, en effectuant des mouvements exceptionnellement délicats et minutieux à l’aide d’une surveillance dynamique du couple et de la vitesse.

Développé pour améliorer la productivité et la sécurité de l’usine, Lexium contribue à minimiser les temps d’arrêt causés par la pénurie de main-d’œuvre, ce qui coûte actuellement aux usines jusqu’à 20 % de leur capacité de production. Les capacités technologiques du robot collaboratif Lexium lui permettent d’effectuer diverses tâches que des robots industriels conventionnels ne pourraient exécuter.

« Le lancement de Lexium représente un pas important dans l’évolution de la robotique », déclare Hugo Lafontaine, vice-président de l’Automatisation industrielle, Schneider Electric Canada. « Contrairement aux robots industriels classiques qui nécessitent une intégration des processus dès le départ, les robots collaboratifs Lexium sont délibérément conçus pour collaborer de manière transparente avec les travailleurs. Ils offrent un retour sur investissement rapide, une intégration sans effort et éliminent le besoin d’une révision complète des processus. Ils contribuent à l’amélioration de l’agilité, de la productivité et de la sécurité de l’usine. »

Tous les modèles disposent de fonctions de détection de collision et de sécurité pour garantir la sécurité des machines et des personnes. Leurs bords arrondis et leur poids total faible réduisent encore plus le risque de blessures pour le personnel d’exploitation. En fonction de l’application et de l’évaluation des risques, ces fonctions peuvent éliminer le besoin d’équipements de sécurité supplémentaires et, par conséquent, occuper 30 à 40 % moins d’espace que les robots industriels conventionnels. Le robot collaboratif Lexium peut également être intégré rapidement dans des usines industrielles sans grands investissements de temps et d’argent.

 

Nouvelles avancées en matière d’efficacité des machines

Le haut rendement de Lexium, possible grâce à une programmation simple, une configuration rapide, une facilité d’utilisation et de la formation, aide les entreprises industrielles à récupérer plus rapidement leur investissement lorsqu’elles modernisent leurs installations pour se munir d’usines intelligentes.

Le coût de possession est moindre, la mise en œuvre nécessite des modifications minimales des dispositions de production existantes et les robots Lexium ont l’une des empreintes les plus faibles de l’industrie. De plus, leur intégration transparente avec EcoStruxure, notre architecture et plateforme de système ouverte, interopérable, activée par IdO et prête à l’emploi, réduit les délais de conception, de développement et de mise en service, ce qui permet de livrer et de démarrer l’équipement rapidement et facilement.

Les robots collaboratifs Lexium peuvent fonctionner selon des configurations autonomes. Ils sont donc idéaux pour les environnements de production aux côtés des humains pour faciliter les tâches plus épuisantes, répétitives ou complexes. Ils offrent également une capacité portante et des options de programmation intéressantes :

  • Grande charge utile : cinq versions de robots collaboratifs différant en taille et en rayon de travail, et offrant une charge utile allant de 3 à 18 kg. Ils peuvent effectuer les tâches répétitives et monotones, afin que les opérateurs puissent se concentrer davantage sur des tâches à valeur ajoutée ou réduire leur charge de travail.
  • Flexibilité de programmation  : programmation et mise en service faciles avec apprentissage pratique. La programmation graphique aide les opérateurs à passer d’une application à l’autre sans effort et à s’adapter rapidement aux changements des processus de production. 

 

Pour obtenir plus d’informations sur le robot collaboratif Lexium, visitez le site Web de Schneider Electric.

 

À propos de Schneider Electric

L’objectif de Schneider est de nous doter tous des moyens pour tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en vue d’assurer le progrès et la durabilité pour tous. C’est ce que nous appelons Life Is On.

Notre mission est d’être votre partenaire numérique en matière de développement durable et d’efficacité.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d’énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l’entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous défendons des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l’inclusion et de l’autonomie.

 

https://www.se.com/ca/fr/  

Découvrez les perspectives les plus récentes en matière de durabilité, d’électricité 4.0 et d’automatisation de nouvelle génération sur Schneider Electric Insights

Ressources connexes :

 

Presse à contact

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Change your cookie settings