Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electriclance la nouvelle gamme d’éclairage à DEL pour venir en aide aux bricoleurs et aux électriciens

Mississauga, Ontario, Canada

06/12/2020

Des projecteurs intérieurs et extérieurs et des lampes de travail à DEL spécialement conçus pour résisteraux conditions lesplus difficiles et s’adressant aux électriciens et aux propriétairesde maisonsouhaitant effectuer des travaux

MISSISSAUGA (Ontario), 19novembre–Schneider Electric, un chef de file dans la gestion et l’automatisation énergétiques, a étoffé aujourd’hui sa gamme Mureva de lampes de travail et deprojecteurs à DEL construits pour durer. Ces lampes de travail novatrices et de qualité élevée sont conçues pour répondre aux besoins des propriétaires de maison et des électriciens et offrent un processus d’installation simple, le tout accompagné d’un design élégant.

«La gamme de lampes de travail Murevaest un produit de premier choix et l’équipe de Schneider Electric est ravie d’annoncer sa présence au Canada, affirme Angel Pedrosa, directeur du marketing pour la division Maison et distribution, chez Schneider Electric. Nous savons que les électriciens résidentiels et les propriétaires de maison intéressés par des projets de bricolage apprécieront la qualité et la performance des lampes de travail Mureva, aspects qui les distinguent de la concurrence.»

Projecteurs

La gammeMureva comptequatre projecteursàDEL faciles à installer qui offrent une innovationet une qualité exceptionnelles–fiabilité, efficacité et robustesse sont les mots d’ordre. Avec des indices allant jusqu’à IP65 et IK05, ils sont résistants à l’eau, aux rayons UV, à la poussière, à la saleté et aux impacts, leur permettant de faire face àdes conditions météorologiques difficiles. Reconnues pour leur style, les lampes Mureva sont conçues avec des finitions haut de gamme qui s’intègrent à merveille à tout environnement résidentiel ou commercial, et avec une durée de vie de 50 000heures, elles dureront bien des années.

Lampes de travail

  • La lampe de travail à DEL:une lampe multifonctionnelle, flexible et facile à entreposer et à transporter avec une conception ergonomique pour les utilisations à l’intérieur et à l’extérieur.Parfaite pour tous les types d’utilisation professionnelle et résidentielle, la lampe de travail Thorsman est aussi confortable à utiliser sur un chantier qu’en camping ou pendant des soirées extérieures, et plus, peu importe où une solution d’éclairage temporaire est nécessaire. Avec un indiceIP65, la lampe de travail est fiable dans toutes les conditions météorologiques et ne chauffe jamais.
  • La lampe frontale à DEL:une solution simple et facile à transporter pour tout lieu de travail ou zone où une solution d’éclairage temporaire est nécessaire. Cette lampe frontale est également intelligente: son détecteur de mouvement intégré procure une économied’énergie pourainsi prolonger l’autonomie des DEL à performance élevée de 250lumens, qui ne chauffent jamais. Elle offre aux utilisateurs une source d’éclairage vive et fiable dans des conditions difficiles, grâce à son indice de résistanceIP54.
  • La lampe de poche à DEL:un produitcompact, léger, portatif et ergonomique qui est facile à transporter. Cette lampe de poche dispose également d’un aimant puissant pour bien se fixer aux surfaces métalliques et un crochet pour être suspendue.

La lampe de travail Mureva de Schneider Electrica remporté le prixiF Gold Award dans la division des produits, pour la catégoriedesoutils–la plus haute distinction de iF DESIGN AWARDcette année. La lampe de travailMurevaétait parmi les 75produits à se voir décerner l’or par le jury d’experts indépendants d’iF, sur un total de 7 298soumissions.

La gamme de lampes de travail Mureva et Thorsman à DEL de Schneider Electricsontdisponiblesà partir du 18novembre 2020. Pour en savoirplus et trouver un distributeur, veuillez visiter lesite Web de Schneider Electric.

À propos de Schneider Electric

L’objectif de Schneider est de permettre à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en rendant accessibles le progrès et la durabilité pour tous. C’est ce que nous appelons «Life is On».

Notre mission est d’être votre partenaire numérique en durabilité et en efficacité.

Nous favorisons la transformation numérique par l’intégration de technologies de procédés et d’énergie, de produits de connexion du terminal au nuage, de contrôles, de logiciels et de services de pointe, tout au long du cycle de vie, qui permettent une gestion d’entreprise intégrée, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes l’entreprise mondiale la plus locale qui soit. Nous préconisons des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat et sommes passionnés par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsablescommunes.

www.se.com/ca

Fichiers joints

  • SE_Mureva Launch_Press Release_Nov 19 FR_FINAL (1).pdf

    PDF, document
    06/12/2020
    Afficher l'actif

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Change your cookie settings