En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Les arbres pour poignée sont-ils des composants indispensables sur les interrupteurs de déconnexion GS2 ?

Problème :
Lors du montage d'un interrupteur de déconnexion GS2 dans un panneau, les arbres sont-ils indispensables au processus de déconnexion ou peuvent-ils être contournés en montant directement la poignée sur le sectionneur ?

Gamme de produits :
Mécanismes de fonctionnement et sectionneurs

Environnement :
Interrupteurs-sectionneurs de type GS1 et GS2 conformes à la norme IEC et UL98

Cause :
Assemblage/Câblage

Résolution
Dans le cas d'un interrupteur de déconnexion GS2, il est essentiel que l'arbre soit assemblé avec la poignée appropriée en association avec un dispositif de commande traversant la porte (boîtier). Il est important que ces composants soient intégrés en raison de la nature du sectionneur. Le mécanisme de l'arbre et de la poignée a été conçu pour déconnecter en toute sécurité l'alimentation protégeant l'opérateur des courants de court-circuit et des explosions potentielles. De plus, sans l'arbre et la poignée ou l'armoire, l'appareil perd sa certification UL.

Schneider Electric Canada

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences