Opérations intelligentes pour une usine d’IA avec un logiciel de centre de données d’IA
Exploitez des usines d’IA avec une intelligence en temps réel, unifiant l’alimentation électrique, le refroidissement et l’informatique pour maximiser les performances, la résilience et l’efficacité.

Le logiciel d’exploitation des centres de données d’IA sert de couche d’intelligence permettant aux opérateurs de contrôler, d’optimiser et de faire évoluer les usines d’IA en temps réel grâce à une plateforme logicielle unifiée dédiée. À mesure que les charges de travail de l’IA engendrent des densités de puissance et une complexité opérationnelle extrêmes, les systèmes intelligents tels que la Gestion des infrastructures du centre de données (DCIM) pour les centres de données d’IA et les outils d’analyse avancés deviennent essentiels pour surveiller les performances, automatiser les décisions et maintenir une disponibilité continue. Dans le cadre d’une stratégie logicielle plus large relative au cycle de vie des centres de données, ces solutions transforment les environnements fragmentés en un système opérationnel cohérent, offrant une visibilité en temps réel, des informations prédictives et un contrôle automatisé de l’alimentation électrique, du refroidissement et de l’infrastructure informatique.

Complexité opérationnelle en temps réel
Les usines d’IA génèrent d’énormes quantités de données télémétriques et nécessitent un traitement des données quasi en temps réel pour gérer les performances, les anomalies et l’instabilité. Le logiciel d’exploitation des centres de données basés sur l’IA permet une surveillance et des décisions plus rapides.Une plateforme logicielle complète pour l’usine d’IA permettant d’exploiter des usines d’IA offrant une visibilité en temps réel, des analyses avancées et une optimisation autonome de l’énergie, du refroidissement et des technologies de l’information.
Jumeau numérique ETAP et analyse du système électrique
Logiciel avancé de modélisation, de surveillance et d’analyse des systèmes d’alimentation permettant une intelligence opérationnelle en temps réel, l’optimisation du système et l’analyse de scénarios pour les réseaux électriques des centres de données d’IA.EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
Logiciel de surveillance et d’analyse de la consommation électrique en temps réel offrant une visibilité approfondie sur la distribution électrique, aidant les opérateurs à garantir l’efficacité, la fiabilité et la qualité de l’alimentation dans les centres de données d’IA.Qu’est-ce qu’un logiciel d’exploitation de centres de données basés sur l’IA?
Le logiciel d’exploitation des centres de données basés sur l’IA est une plateforme unifiée qui combine un logiciel de centre de données basé sur l’IA et une Gestion des infrastructures du centre de données (DCIM) pour assurer la surveillance, le contrôle et l’optimisation en temps réel des systèmes d’alimentation, de refroidissement et informatiques. Cette plateforme offre aux opérateurs une visibilité centralisée, des informations exploitables et des capacités d’automatisation, permettant une gestion efficace des charges de travail complexes d’IA tout en garantissant la fiabilité, l’évolutivité et une disponibilité continue.
Les opérations intelligentes sont essentielles, car les usines d’IA fonctionnent à une échelle et une complexité extrêmes, nécessitant un réglage constant des performances et une coordination entre les systèmes. Une plateforme logicielle d’usine basée sur l’IA permet une surveillance en temps réel, l’automatisation et des analyses avancées afin d’optimiser les performances, d’améliorer l’efficacité énergétique et de garantir la disponibilité. Sans cela, les opérateurs ne peuvent pas gérer efficacement les charges de travail d’IA à haute densité ni garantir une résilience opérationnelle à long terme.
Le logiciel améliore la disponibilité et la résilience en permettant l’entretien prédictif des centres de données grâce à une surveillance et une analyse continues. Il détecte les anomalies en amont, identifie les causes profondes et automatise les réponses avant que des pannes ne surviennent. Cette approche proactive réduit les temps d’arrêt non planifiés, minimise les interventions manuelles et garantit des performances constantes sur l’ensemble des infrastructures critiques, même dans des conditions de charge de travail d’IA dynamiques.
Oui. Les logiciels d’exploitation des centres de données basés sur l’IA permettent l’automatisation grâce à des diagnostics assistés par l’IA, des flux de travail intelligents et des systèmes de contrôle en temps réel. Il rationalise les opérations en réduisant les tâches manuelles, en améliorant les temps de réponse et en optimisant automatiquement les performances du système. Cela permet aux opérateurs de gérer plus efficacement des environnements d’IA de plus en plus complexes tout enmaintenant des niveaux élevés de fiabilité, d’évolutivité et de cohérence opérationnelle.
Du réseau à la puce, de la puce au refroidisseur, pour une IA évolutive.
Modèles de référence validés pour les centres de données IA (ANSI/CEI) + guide de sélection.
Jumeaux numériques OpenUSD avec ETAP et NVIDIA Omniverse pour la modélisation de l’infrastructure d’IA.
Architectures 800 V CC, alimentation au niveau du bâti et distribution d’énergie résiliente.
Refroidissement direct sur puce, par immersion et hybride pour les charges de travail d’IA haute densité.
Modules modulaires et modules d’espace blanc (délai de préparation).
Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.