Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, präsentiert auf der Fachpack 2025 in Nürnberg zukunftsweisende Technologien für die Verpackungsindustrie. Vom 23. bis 25. September zeigt das Unternehmen auf dem Gemeinschaftsstand des Packaging Valley (Halle 3C, Stand 415), wie moderne Robotik nicht nur einzelne Prozesse automatisiert, sondern als integraler Bestandteil der gesamten Maschinenarchitektur fungiert. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die sichere Mensch-Maschine-Kollaboration, adaptive Bewegungsführung und die nahtlose Integration in digitale Ökosysteme. Diese Technologien machen Robotik zur Schlüsselkomponente für mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit in der Verpackungsindustrie.
In einem zunehmend dynamischen Marktumfeld sind digitale Innovationen entscheidend. Schneider Electric unterstützt Unternehmen entlang der gesamten Verpackungswertschöpfungskette bei der Transformation hin zu flexibleren, nachhaltigeren und produktiveren Anlagen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik, Transportsysteme der nächsten Generation und Digital-Twin-Technologien – Schneider Electric begleitet seine Kunden auf dem Weg zur Industrie der Zukunft.
Folgende Highlights stehen auf der Fachpack 2025 im Fokus:
Die Highlights
- LexiumTM MC12 multi carier: Das innovative Transportsystem eignet sich ideal zum Bewegen, Positionieren oder Gruppieren von Objekten in Maschinen. In Kombination mit Digital-Twin-Technologie ermöglicht es maximale Flexibilität und eine schnelle Anpassung von Fertigungs- und Produktionsprozessen.
- EcoStruxure-Lösungen für Verpackungsmaschinen: Intelligente Maschinenlösungen unterstützen den Übergang zur nächsten Generation nachhaltiger Verpackungsmaschinen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierung, KI-gestützter Digitalisierung, Robotik und digitaler Zwillinge steigern sie Effizienz und Umweltverträglichkeit.
- Modicon M660: Das zukunftssichere Motion System bietet eine vereinheitlichte E/A-Lösung für das gesamte Industrieportfolio. Mit seinem dezentralen IP20-Design bietet es innerhalb einer einzigen E/A-Familie eine Vielzahl an unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und gewährleistet so Skalierbarkeit.
Ein kostenloses Ticket zur Fachpack erhalten Sie hier.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Nürnberg in Halle 3C, Stand 415.