Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Schneider Electric erweitert zuverlässiges, effizientes und innovatives Altivar Sanftanlasser-Programm für optimiertes Motormanagement in digitalisierten Anlagen

Düsseldorf, Deutschland

21/08/2025

PDF herunterladen

Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat die Einführung von drei neuen Angeboten in der AltivarTM Sanftanlasser-Reihe für optimiertes Motormanagement angekündigt. Die ATS130, ATS430 und ATS490 ermöglichen es Partnern, die wachsenden Anforderungen digitalisierter Fabriken zu erfüllen, die sowohl Energie- als auch Betriebseffizienz in Einklang bringen sollen. 

Industrielle Abläufe in diskreten und verfahrenstechnischen Produktionsanlagen werden von Motoren angetrieben. Sanftanlasser sorgen für das sanfte Starten und Stoppen von Drehstrommotoren, um mechanische oder hydraulische Stöße und elektrische Bedarfsspitzen zu reduzieren. Elektromotoren, die für industrielle und infrastrukturelle Anwendungen eingesetzt werden, sind für etwa 53 % des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Ein gutes Motormanagement ist unerlässlich, da es einen direkten Einfluss auf die Produktivität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit einer Anlage hat. 

Jedes neue Altivar Sanftanlasser-Angebot erfüllt die spezifischen Anforderungen der Erstausrüster wie folgt: 

  • Der ATS130 ist für Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderanlagen und andere einfache Maschinen für optimiertes Motormanagement bis zu 105A / 200 bis 480V Motoren vorgesehen. Er ermöglicht ein flexibles elektrisches und mechanisches Design, was sich in der Flexibilität der Schalttafel niederschlägt. Der Altivar Sanftanlasser ATS130 ist wartungsfrei und erhöht die Betriebseffizienz während der Entwicklung, Fertigung und Inbetriebnahme. 

  • Das ATS430 ist die beste Lösung für industrielle Standardmaschinen bis 590A / 208 bis 600V in der diskreten Fertigung. Es ist sowohl für die Leistung als auch für die Integration als Teil der Automatisierungsarchitektur optimiert. Der ATS430 ermöglicht eine Messung der Leistung und der Energie, mit einer Genauigkeit von über 95 % und steigert so die Effizienz der Anlage. Durch die kontinuierliche Überwachung der wichtigsten Komponenten wird eine vorausschauende Wartung ermöglicht, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Lebensdauer des Geräts verlängert werden. Darüber hinaus profitieren Maschinenhersteller von integrierten Cybersecurity-Best-Practices, die einen zuverlässigen Schutz vor digitalen Bedrohungen bieten und die Anlagen optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten.

  • Der ATS490 wurde für die Prozessfertigung und die Infrastruktur entwickelt. In kritischen Umgebungen eingesetzt, hält dieser Sanftanlasser hohen Belastungen stand und startet Asynchronmotoren bis 1200A / 208 bis 690V. Mit einem Wirkungsgrad von 99,5 %, speziellen Anwendungsfunktionen und vollständiger Überwachung mit Datenberichterstattung ermöglicht der ATS490 eine fortschrittliche Motorsteuerung. Zertifizierte Cybersicherheit, Safe Torque Off und Zustandsüberwachungsfunktionen erhöhen die Betriebszeit, senken die Betriebskosten und vereinfachen die Projektplanung. Die innovativen Funktionen von ATS490 führen zu einer Optimierung der Projekt- und Betriebskosten bei einem hohen Digitalisierungsgrad.

Deepu Chawla, SVP Control & Drives, Schneider Electric, sagt: „Diese Erweiterung der Altivar Sanftanlasser-Linie steht für das kontinuierliche Engagement von Schneider, die Technologie ständig weiterzuentwickeln, um die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden zu erfüllen, die ihre einzigartigen Spezifikationen bei der Einführung effizienter Motormanagement-Verbesserungen und der weiteren Digitalisierung erfüllen müssen.“

Zusammengenommen bieten diese Angebote ein effektives Motormanagement, das: 

  • Zeit von der Entwicklung bis zum Betrieb spart; 

  • die Gesamtkosten senkt; 

  • eine erstklassige Motorsteuerung mit Drehmomentregelung und sanfter Beschleunigung und Abbremsung bietet; 

  • die Maschinenverfügbarkeit dank der Zuverlässigkeit der Geräte und der Zustandsüberwachung erhöht; 

  • und die Bemühungen um Nachhaltigkeit durch Umweltleistung, Energieeffizienz, Energie- und Anlagenmanagement verbessert. 

Schneider Electric bleibt an der Spitze des Fortschritts der industriellen Automatisierung in der digitalen Welt. Die Erweiterung des Altivar-Sanftanlasser-Portfolios unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, Maschinenbauer in die Lage zu versetzen, effiziente, zuverlässige und flexible Maschinen für ihre innovativen Endkunden zu entwickeln und zu liefern.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.