Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat gemeinsam mit dem Systemintegrator Baffy AG die Transformation der HORIZON-Solartechnologie der Schweizer dhp Technology AG vorangetrieben. Durch die Integration von EcoStruxure™ Automation Expert (EAE) konnte dhp den zeitlichen Aufwand für die Inbetriebnahme halbieren und sich damit einen entscheidenden Vorsprung im Markt für maßgeschneiderte, industrietaugliche einziehbare Solardächer verschaffen; dieser wird bis 2033 voraussichtlich auf 1,3 Milliarden US-Dollar anwachsen.
Mit den modularen Solardachlösungen setzt dhp Technology neue Maßstäbe in der Energieinnovation von Wasseraufbereitungsanlagen, Logistikzentren und Parkhäuser. Dank ihres leichten Designs passen sich diese flexibel dem steigenden Energiebedarf an und bieten eine zukunftssichere Infrastruktur. Bei extremen Wetterbedingungen wie Hagel oder Schnee fahren sich die Solardächer automatisch ein, wodurch maximale Widerstandsfähigkeit und langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet wird.
Die offene, softwaredefinierte Automatisierung von Schneider Electric ermöglicht dhp maximale Technologie-Freiheit, unabhängig vom Anbieter. Die Lösung EcoStruxure Automation Expert entkoppelt Software sowie Hardware und erlaubt eine nahtlose Integration über verschiedene industrielle Systeme hinweg. Dies reduziert die Komplexität, erhöht die Skalierbarkeit und verkürzt die Markteinführungszeit deutlich.
„Unsere Vision ist es, Kunden zu CO₂-Neutralität und Energieunabhängigkeit zu verhelfen und dabei begrenzten Platz optimal zu nutzen“, sagt Gian Andri Diem, CEO und Mitbegründer von dhp Technology. „Mit EcoStruxure Automation Expert haben wir die Inbetriebnahmezeit um 50 % reduziert, die Systemkomplexität deutlich vereinfacht und die nötige Agilität gewonnen, um flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren. Unsere Techniker vor Ort steuern die automatisierten Solardachsysteme jetzt selbstständig, was Zeit spart und unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet.“
Martin Baffy, Eigentümer der Baffy AG, erklärt: „EcoStruxure Automation Expert bietet im Vergleich zu herkömmlichen Systemen eine unübertroffene Anpassungsfähigkeit. Als ein Speicherproblem bei einem Controller auftrat, konnte dieser dank Plug-and-Play-Technologie mühelos ersetzt werden. Diese Anpassungsfähigkeit ist für dhp von entscheidender Bedeutung, da die Unabhängigkeit vom Hersteller höchste Priorität hat.“
Als weltweit erste offene, softwaredefinierte Automatisierungslösung ist EAE hardwareunabhängig, agil und datengestützt. Sie ermöglicht es Unternehmen, mutigere Innovationen zu entwickeln und schneller sowie intelligenter als die Konkurrenz zu agieren. Sie unterstützt durchgängige Transparenz, operative Ausfallsicherheit und Anpassungsfähigkeit und hilft dabei, den Übergang vom Konzept zur Umsetzung zu optimieren. Die offene Architektur bietet volle Kontrolle und Wahlfreiheit – ohne Herstellerbindung.
Ergänzend zur EAE-Lösung setzt dhp auf die Automatisierung fortschrittlicher Wetterstations-Plugins, integriert über den Industrie-PC Harmony P6 und Modicon M262 dPAC.
Mehr zur Erfolgsgeschichte von dhp Technology und offener Automatisierung im Video.