Stratégie durable : réduire votre empreinte environnementale
Selon un rapport de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), les émissions mondiales de CO₂ liées à l'énergie ont atteint 37,4 milliards de tonnes en 2023, un nouveau record. Principalement sous l'effet de l'activité industrielle et de la production d'énergie. À mesure que les cadres règlementaires deviennent plus stricts, il est devenu essentiel de mesurer et de gérer avec précision cette empreinte afin d'assurer la résilience à long terme, la conformité et l'atténuation des effets du changement climatique en atteignant les objectifs de zéro carbone.
Explorons la structure de votre empreinte environnementale, ses conséquences sur l'environnement naturel et vos activités commerciales, et comment vous pouvez la réduire à l'aide de pratiques mesurables et évolutives.
Comprendre votre empreinte environnementale
Votre empreinte environnementale reflète l'impact total de vos activités commerciales dans les trois scopes définis :
- Scope 1
Émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées
- Scope 2
Émissions indirectes liées à l'électricité achetée, au chauffage et au refroidissement
- Scope 3
Émissions indirectes survenant tout au long de la chaîne de valeur, par exemple en amont chez les fournisseurs et en aval chez les clients
Au-delà des indicateurs : cartographier votre impact environnemental global
Contrairement aux indicateurs isolés, votre empreinte environnementale intègre le cycle de vie complet des matériaux et de l'énergie utilisés dans l'ensemble des activités de votre entreprise, y compris votre chaîne de valeur, en amont et en aval. Depuis l’approvisionnement et la fabrication jusqu’au déploiement des équipements électriques et à l’élimination de vos produits par les utilisateurs finaux, cela reflète une cartographie détaillée de votre impact environnemental global.
Selon l' AIE, les opérations industrielles représentent plus de 24 % des émissions mondiales de CO₂ liées à l'énergie, ce qui souligne l'urgence d'agir.
Le suivi précis de votre empreinte environnementale permet aux organisations de :
Découvrir les inefficacités dans la production et la consommation d'énergie
Rendre compte avec précision des résultats conformément aux règlementations internationales en matière de développement durable
Réduire vos coûts d'exploitation à long terme grâce à des mesures ciblées visant à améliorer l'efficacité
Renforcer la confiance des parties prenantes grâce à des actions transparentes et traçables.
Comme l'indique le projet Carbon Disclosure Project (CDP), les émissions du scope 3 représentent généralement plus de 70 % des émissions totales d'une entreprise. Cela souligne la nécessité de disposer de données environnementales complètes à tous les points opérationnels de contact.
Plusieurs aspects opérationnels contribuent de manière significative à l'empreinte environnementale. Parmi eux :
Consommation énergétique
Les appareils tels que les systèmes CVC, les réseaux d'éclairage et les machines industrielles, en particulier lorsqu'ils sont obsolètes, peuvent consommer de grandes quantités d'énergie et entraîner des émissions élevées.
Activités d'approvisionnement
Les fournisseurs dont les activités génèrent des émissions élevées ou dont les normes d'efficacité sont médiocres contribuent de manière significative aux impacts en amont du scope 3.
Utilisation et cycle de vie du produit
Les équipements électriques à forte consommation d'énergie ou à durée de vie limitée peuvent augmenter les émissions en aval au fil du temps.
Logistique et entreposage
Le type de carburant, la fréquence et la distance des livraisons contribuent de manière notable à l'empreinte environnementale, en particulier dans les modèles de distribution décentralisés.
Les organisations peuvent mettre en œuvre toute une série de mesures pour réduire leur empreinte environnementale dans tous les domaines, tout en améliorant continuellement leurs processus opérationnels et leur productivité.
Passer à des systèmes efficaces
Le déploiement d'appareils électriques haute performance, à faible consommation d'énergie, réduit considérablement l’impact des scopes 1 et 2. L'intégration d'outils d'automatisation et de surveillance énergétique dans les infrastructures clés peut également réduire le gaspillage dans vos systèmes.
Utiliser des outils d'Analyse du Cycle de Vie (ACV)
L'ACV fournit des informations sur les flux de matières et d'énergie à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur élimination. Cela aide les organisations à identifier les composants ou les processus qui doivent être réorganisés ou remplacés.
Intégrer des plateformes de surveillance et de création de rapports
Les systèmes numériques de surveillance de l'utilisation des ressources permettent de suivre en temps réel les données relatives à la consommation électrique, à la charge des équipements et à l'efficacité au niveau du système. Ces plateformes permettent une optimisation continue et une réponse rapide aux anomalies.
Renforcer la collaboration avec les fournisseurs
Les émissions du scope 3 amont peuvent être prises en compte en exigeant des fournisseurs qu'ils communiquent leurs informations environnementales et en encourageant la responsabilisation grâce à des cadres d'évaluation structurés.
Concevoir pour une utilisation à faible impact
La conception des produits doit tenir compte de leur efficacité énergétique pendant leur utilisation, de leur compatibilité avec les systèmes plus récents et de leur facilité de réparation ou de mise à niveau. Ces éléments réduisent l'impact à long terme et prolongent la durée de vie.
Transition vers des sources d'énergie durables
Le cas échéant, les entreprises peuvent passer à des sources d'énergie plus efficaces et à faibles émissions. L'adoption de systèmes décentralisés, de microréseaux ou de solutions de stockage d'énergie pour optimiser la consommation d'électricité, ou encore de contrats d'achat d'électricité (PPA) basés sur des sources renouvelables, peut contribuer à stabiliser davantage l'approvisionnement et à réduire la dépendance aux réseaux fossiles.
Un rapport de McKinsey montre que les entreprises qui déploient des stratégies en matière d'énergies renouvelables, parallèlement à des outils de suivi numérisés, peuvent constater une amélioration pouvant atteindre 40 % de la transparence de leur empreinte environnementale.
Votre empreinte environnementale ne peut être réduite qu'une fois qu'elle a été mesurée avec précision. Les systèmes numériques offrent des approches structurées pour collecter, évaluer et exploiter les données relatives à l'empreinte environnementale.
Pour les scopes 1 et 2 : des outils intégrés se connectent à l'infrastructure du bâtiment et aux équipements sur site, mesurent la consommation d'énergie, identifient les inefficacités et orientent les améliorations.
Pour le scope 3 amont : les plateformes qui évaluent l'empreinte carbone des fournisseurs et intègrent des ensembles de données externes permettent aux équipes chargées des achats de comparer les fournisseurs et de donner la priorité aux partenaires ayant un impact moindre.
Pour le scope 3 en aval : des modèles prédictifs basés sur les profils d'utilisation, les taux de réparation et les données d'élimination aident les équipes produit à évaluer l'impact à long terme de leurs offres sur les clients.
Ces systèmes garantissent que les organisations ne se contentent pas d'être conformes, mais qu'elles sont également en mesure d'identifier les possibilités de réduction des coûts et d'amélioration des performances.
Travailler avec Schneider Electric sur des mesures visant à réduire votre empreinte environnementale vous offre un avantage considérable, vous permettant :
D’accéder à des instruments et équipements de pointe conçus pour garantir efficacité et conformité
De déployer des systèmes intégrés qui surveillent, contrôlent et optimisent l'utilisation des ressources en temps réel
D’intégrer des stratégies énergétiques et opérationnelles sur mesure dans l'ensemble de vos installations grâce à l'aide d'experts
D’améliorer la fiabilité du système et de réduire les temps d'arrêt liés aux pannes grâce à des composants durables
En collaborant avec Schneider Electric, les organisations peuvent accélérer la mise en œuvre de systèmes visant à réduire leur empreinte environnementale, à atteindre leurs objectifs de conformité et à maintenir leur excellence opérationnelle.
Votre empreinte environnementale n'est pas seulement une mesure, elle reflète l'impact de chaque décision opérationnelle sur l'environnement naturel. Pour la réduire, il faut faire preuve de précision, adopter une approche systémique et s'appuyer sur des technologies fiables. En mesurant tous les scopes et en déployant des outils basés sur les données, les entreprises peuvent réaliser des progrès concrets vers des opérations plus responsables.
Ceux qui accordent aujourd'hui la priorité à la gestion de leur empreinte environnementale seront mieux armés pour répondre aux attentes réglementaires, économiques et environnementales de demain.
Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric le plus proche de chez vous.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.