El reto del Hotel Lasala Plaza
• Deseaban tener control completo de su instalación eléctrica y de climatización
• Tener escenas de iluminación para aumentar la comodidad de los huéspedes
• No querían habitaciones con tarjeteros para el sistema de luz y temperatura, deseaban que el encendido y apagado fuera a través de control de presencia
Nuestra solución
Conectividad y eficiencia con EcoStruxureTM para Hoteles
Edge Control: KNX
Productos conectados: Tableros inteligentes y dispositivos KNX
• Instalación y puesta en marcha de la mano de nuestros partners EcoXpert
• En las habitaciones hay detectores de presencia asociados al contacto de la puerta que permiten gestionar la ocupación sin necesidad de tarjeteros
• El botón KNX permite a los huéspedes seleccionar fácilmente en un solo clic los avisos de “no molestar” y “limpieza extra”, mientras que el personal de limpieza puede indicar si la habitación está en preparación o lista para usar, mejorando notablemente la eficiencia operativa del hotel
• Control de la iluminación y el sistema HVAC en habitaciones y zonas comunes desde una interfaz gráfica en cualquier dispositivo