Chat
Descripción General
El software del monitor de diagnóstico mejorado (EnDM) Triconex monitorea el estado y salud de los controladores Triconex. El diagnóstico completo de sistema del controlador es generado y registrado de manera automática, sin requerir un código de usuario.
El EnDM Triconex es rápido y fácil de usar. Proporciona información detallada de:
- Información del sistema
- Información del diagnóstico y salud
- Estado del módulo, incluyendo salud del campo/energía/sondeador
- Alarmas del sistema
Características
- Utiliza símbolos NAMUR 107 NE
- Monitorea el hardware de los controladores
- Indica el estado, salud y condiciones del sistema
- Muestra información extendida del módulo y las versiones del firmware
- Recopila el estatus del sistema (periódico o bajo demanda)
- Monitorea el tiempo de escaneo del programa de los controladores
- Monitorea y permite cambios a la ubicación de la memoria de los controladores
- Permite visualizar la información del proyecto almacenada en los controladores
- Muestra el desempeño y estado de las comunicaciones
- Recolecta, visualiza y reporta los eventos del sistema
Beneficios
- Ahorra tiempo valioso para identificar las condiciones de salud del sistema
- Evita costosos tiempos de inactividad en planta
- Proporciona una operación eficiente
- Minimiza las posibilidades de errores humanos
Aplicaciones
- Refinerías y petroquímicas
- Petróleo y gas de upstream y midstream
- Productos químicos y productos químicos de especialidad
- Generación de energía
- Farmacéuticas