Las microredes construyen empresas sostenibles y un planeta más sostenible
La presión de los clientes, agencias gubernamentales y socios para aumentar la sostenibilidad está en aumento, pero muchas organizaciones tienen dificultades para encontrar maneras económicamente viables de mejorar su desempeño en esta área.
Las microredes proporcionan una manera más rentable y con mayor eficiencia para incorporar recursos energéticos sostenibles en tus operaciones. El uso de recursos de energía renovable, como tecnología solar fotovoltáica y turbinas eólicas, es optimizado por medio de software y controles inteligentes que predicen su contribución esperada a la microred tomando también en cuenta las variaciones como el paso de las nubes o el cambio de la velocidad del viento. Esta capacidad significa que los recursos renovables se utilizan cuando y como sea mejor para la economía.
Las fuentes de energía renovable utilizadas por sí mismas son intermitentes y menos confiables debido a las variaciones dependiendo de la hora del día o las condiciones climáticas, lo que puede crear inestabilidad en la disponibilidad y la calidad de la energía. Un sistema de energía estable se logra mezclando estratégicamente fuentes no renovables como celdas de combustible, microturbinas, generadores y calor y electricidad combinadas con fuentes de energía “verdes”. El almacenamiento de energía como las baterías y los volantes eléctricos también ayudan a que los renovables sean más eficientes, guardando el exceso de energía para usarlo cuando los precios de la red sean altos. El desbordamiento de carga también se puede utilizar para mantener tu equipo balanceado con tus recursos energéticos disponibles.
Las microredes brindan una alternativa en la que todos ganan para las organizaciones que buscan mitigar el riesgo del incremento en los costos de energía al mismo tiempo que mejoran su desempeño en cuanto a la sostenibilidad en apoyo a la salud climática.
Fuentes:
Estudio “Meaningful Brands”, Havas Media, Junio de 2013
El estudio de sostenibilidad del Pacto Mundial de Naciones Unidas – Accenture a CEOs