Výrobci strojů (OEM) požadují HMI terminály s atraktivním designem a pokročilou intuitivní vizualizací. V případě jednoduchých (jednoúčelových) strojů však zároveň „tlačí“ na dobrou cenu. Dostát, na první pohled rozporuplnému požadavku, se již déle než 10 let úspěšně daří Harmony HMI (dříve Magelis HMI). Základní řadu grafických panelů Harmony ST6 navíc letos vhodně doplní nová generace modulárních mikropanelů Harmony STM6.
7" displej s 16 000 000 barev
V případě nové Harmony STM6 si může uživatel vybrat ze 2 velikostí širokoúhlého odporového dotykového displeje: 4,3" (HMISTM6200) nebo 7" (HMISTM6400). Předchozí řadu předčí rozlišením 800 x 480 (resp. 480 x 272 pro menší z obrazovek) s podporou 16 000 000 barev.
Precizní „STM6“ využívá jak Tru Type fonty, tak funkce gradient (plynulý přechod) a anti-aliasing (vyhlazení hran 3D grafiky). Podporuje rovněž koncept tzv. situačního povědomí (témata, barevné sady atd.). Díky funkci Multi Screen (víceobrazovkového snímku) si může uživatel zobrazit více parametrů na 1 displeji. Za pomoci funkce Layout Objects se pak dokáže nezávisle pohybovat v jednotlivých objektech zobrazené stránky.
Celoživotní výhody modularity
Díky svému modulárnímu – v segmentu mikropanelů unikátnímu – provedení nadchne Harmony STM6 už jednoduchostí a rychlostí montáže. Odpadá jak zdlouhavé a pracné měření, tak nejistým výsledkem hrozící výřez do dveří rozváděče. Novou „STM6“ lehce instalujeme do běžného otvoru Ø 22 mm (jako tlačítka Harmony).
Pro specifické aplikace (prostorová, teplotní nebo vibrační omezení) lze přední displej instalovat odděleně od zadního boxu, a to ve vzdálenosti 3, 5 nebo 10 metrů. Displej většinou „skončí“ na dveřích rozváděče, box (gateway) pak na DIN liště uvnitř skříně (resp. stroje). Propojovací kit (kabel + adaptér) nutno objednat zvlášť.
Unikátní – a veskrze praktickou – výhodou je možnost využít komunikační box (gateway, HMISTM6BOX) samostatně. Vizualizace dat probíhá v tomto případě na vzdáleně připojeném mobilním zařízení (smartphone nebo tablet) nebo prostřednictvím webového prohlížeče na PC.
EcoStruxure Operator Terminal Expert
Nová generace Harmony STM6 využívá pro tvorbu grafiky, komunikaci a vzdálené připojení inženýrské prostředí EcoStruxure Operator Terminal Expert, a to se všemi jeho výhodami. Jako příklad uveďme rozsáhlou knihovnu objektů nebo řadu komunikační ovládačů pro PLC třetích stran.
Eso v pomyslném rukávu „STM6“ představuje předinstalovaná SW komponenta – tzv. Site Manager, která dovoluje mikropanelům využívat EcoStruxure Secure Connect Advisor. Uživatel se tím pádem dokáže na celý automatizační systém připojit vzdáleně. Kyberbezpečnost tohoto aktu garantuje certifikát Secutiy Audit 2021 (z 1. 3. 2021).
2 Ethernety. A kdo má víc?
Harmony STM6 je již v základu vybavena 2 ethernetovými porty. Logicky vzato tak můžeme ke každému mikropanelu připojit více tzv. smart zařízení. Chytří uživatelé však půjdou dál – využijí „dvojčat“ ke kýženému propojení úrovní IT a OT (informačních a provozních technologií). První port bude v tomto případě připojen na řídicí síť (typicky PLC), druhý pak na nadřazenou síť (typicky MES).
Od výrobců strojů až po infrastrukturu
Díky přehlednému zobrazení a spolehlivému ovládání řízené technologie si již nová generace mikropanelů Harmony STM6 získala srdce prvních výrobců – zejména jednoúčelových – strojů. Slušně „našlápnuto“ má rovněž směrem k dynamickému segmentu potravinářství (nápoje nevyjímaje). Úspěšná nasazení ohlásili také zástupci vodohospodářských (např. čerpací stanice) a plynárenských (např. redukční stanice) společností.
A kde lze z nesčetných výhod nových mikropanelů Harmony STM6 získat nejvíce? Samozřejmě v rámci otevřené, IIoT kompatibilní platformy EcoStruxure od Schneider Electric.
Michal Křena, produktový manažer
Něco navíc? Samozřejmě!
• Kompletní informace o nové generaci mikropanelů Harmony STM6 jsou připraveny na produktové stránce.
• K dispozici je i záznam úspěšného interaktivního webináře.
• O lehkosti instalace přesvědčí všechny škarohlídy krátké video.
• Chcete být včas informováni o novinkách v nabídce Schneider Electric. Přihlaste se k odběru newsletteru.