Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
This FAQ has been written for NEAL (North East Africa and Levant) region. If you are looking for information for another region, please select the correct country from the top-left dropdown in the page and 'Navigate to Browse FAQs' in the Support menu.
Quels sont les défauts OCF et OTF sur ATS22 ?
OTF: Surcharge moteur
détectée par sonde PTC

Les sondes PTC sur le moteur doivent être raccordées à l'entrée analogique appropriée
Cette protection est indépendante de la protection thermique du moteur tHP.
Ces deux types de protection peuvent être utilisés simultanément.
v Désactivé (aucune sonde PTC n'est activée)
v Activé. Les sondes PTC sont activées. Raccordez-les.
Remarque : Le code de défaut est OtF.

Merci de voir page 26 pour Protection thermique du moteur avec des sondes PTC


OCF: Surintensité moteur

Déclenche le démarreur progressif lorsque le courant du moteur dépasse un seuil défini pendant une durée supérieure
au temps de surintensité (OIt).
Ce paramètre est actif en mode de marche.
Remarque : Le code de défaut est OCF.

Solution:
• Vérifiez la valeur des paramètres OId et OIt dans le menu PrO.

Merci de voir page 58 pour Seuil de surintensité
Lien du manuel d'utilisateur:
-->https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATS22_user_manual_FR_BBV51329_04.pdf&p_Doc_Ref=BBV51329