Quelle est la syntaxe de l'adresse IP dans un bloc READ_VAR ou WRITE_VAR sous Unity Pro avec un M340 ?
La syntaxe à respecter pour indiquer l'adresse IP de l'équipement Modbus TCP/IP vers lequel la fonction READ_VAR ou WRITE_VAR doit communiquer est la suivante :
ADDM('lien_réseau{adresse_hôte}')
Exemple :
ADDM('Ethernet_1{192.100.200.120}')
Illustration :