{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Sous Unity Pro, quelle est la fonction qui permet d'envoyer une commande à un module ?

La fonction WRITE_CMD permet par l’intermédiaire de mots de commande, d'envoyer une commande à un module ou à une interface intégrée en effectuant un échange explicite.
La fonction WRITE_CMD doit être associée à une variable de type IODDT correspondant à la voie ou au module sur lequel une commande doit être effectuée.

Exemple (en langage ST) :

WRITE_CMD(IODDT_Var);
avec IODDT_Var de type T_COUNT_ACQ (voie de comptage).

Remarque :
Les mots de commande sont spécifiques à chaque métier et sont décrits dans les manuels métiers.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus