Comment déclarer un tableau de mot sur Unity ?
- Dans "Variable élémentaire" indiquer le nom du tableau souhaité ==> "test_tableau" par exemple.
Cliquer une fois sur le "Type" puis sur l'icône des 3 points (cf. flèche rouge).
-
Dans la fenêtre "Editeur de données" cocher "Tableau" en bas de page.
Remplacer le 1 par la longueur du tableau souhaité ==> dans l'exemple "50"
(cf. flèches rouges)
- Sur <EDT> choisir le type de variable ==> dans l'exemple INT (integer ou entier)
(cf. flèches rouges)
Si
- Cliquer sur le signe " + " pour développer le tableau.
- Il est possible de localiser le tableau en plaçant l'adresse du premier mot dans la case "Adresse" de la première ligne du tableau.
(%MW0 dans l'exemple)