Comment transférer les droits de licence de Vijeo Designer V5.0 d'un PC à un autre ?
Avec la version 5.0 de Vijeo Designer il n'est pas possible de transférer les droits de licence d'un PC à un autre.
Le choix " Transférer les droits de licence " de l'utilitaire " Gestionnaire de Licence " est grisé.
Il est nécessaire de demander un nouveau code d'autorisation à chaque nouvelle installation du logiciel.
Pour un transfert d'un PC (PC1) à un autre (PC2), il faut :
- désinstaller Vijeo Designer du PC1,
- l'installer sur le PC2,
- faire une demande de code d'autorisation pour le PC2.