Comment restituer une sauvegarde de programme XTEL V6 avec XTEL V5 ?
La restitution d'une sauvegarde de programme développée en XTEL V6 avec XTEL V5 est impossible si le mode compression à été utilisé.
En effet, la disquette de backup contient un répertoire "XTEL2" qui signifie que cette sauvegarde a été faite avec un XTEL V6 en mode compressé. Elle ne peut donc être relue par XTEL V5 qui ne gère pas le mode compressé.
Il faut donc décocher l'option compression lors de la sauvegarde sous XTEL V6, pour pouvoir ensuite l'ouvrir avec XTEL V5.
Publié pour: Schneider Electric France