Consulter notre FAQ
Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Unitelway 1.10 IE22 pour Windows 2000 / XP nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Unitelway (PL7 Micro / Junior / Pro, Unity Pro, XBTL1000, Vijeo Designer Lite).
Ce driver prend en charge les câbles USB suivants :
- TSXCUSB485,
- TCSMCNAM3M002P,
- TSXPCX3030,
La pièce jointe est un fichier exécutable qui provient du driver pack V2.6
Il comprend :
- le driver Unitelway,
- le pilote Windows du bus USB,
- le pilote Windows du port série virtuel.
Voir également :
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Modbus faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: