Comment choisir un démarreur-contrôleur Tesys U avec inverseur LU2B, LU2M ou LU6M ?
Il est possible de monter les éléments TESYSU verticalement ou cote à cote.
Montage vertical
Utilisation de bases classiques LU2B12 ou LU2B32
- démarreur piloté par modules de communication Canopen, Profibus DP, DeviceNet ou AdvantysSTB car l'utilisation du précâblage bobine LU9MRLest possible.
- démarreur piloté par modules de communication Modbus, AS-I ou module de liaison parallèle car l'utilisation du précâblage bobine LU9RMCest possible
Montage cote à cote
Dans cette configuration, sélectionner une base simple LUB12, LUB32 ou LUB120, LUB320 (bornier débrochable) associée à un inverseur LU6MB0xx.