Comment inhiber le défaut "Appairage carte" sur l'ATV71 ou ATV61 ?
Description de la fonction "Appairage de cartes"
La fonction "Appairage de cartes" permet de détecter tout remplacement de carte ou toute modification de logiciel.
Dès qu'un code d'appairage est saisi, les paramètres des cartes présentes à ce moment sont mémorisés.
A chacune des mises sous tension suivantes ces paramètres sont vérifiés, et s'il y a un écart le variateur se verrouille en défaut HCF.
Pour redémarrer, il faut rétablir la situation initiale ou entrer à nouveau le code d'appairage.
Les paramètres vérifiés sont :
- le type de carte pour : toutes les cartes.
- la version de logiciel pour : les deux cartes contrôle, la carte extension VW3A3202, la carte Controller Inside et les cartes de communication.
- le numéro de série pour : les deux cartes contrôle.
Configuration
Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => APPAIRAGE DES CARTES => Code appairage =
- OFF, si la fonction appairage n'est pas active,
- ON, si l'appairage des cartes a été activé via un code d'accès à saisir
La procédure est de saisir le code, le code passe alors à ON
Code de déverrouillage
Si le code d'accès a été égaré, il existe une clé de déverrouillage : 717