Les contacts liés sont des contacts qui sont mécaniquement reliés les uns aux autres par un lien rigide.
Ces contacts "liés" pouvaient auparavant être définis comme contacts "guidés"
L'intérêt des blocs de contact de type "à contacts liés" est le suivant : en cas de soudure d'un contact à ouverture ("O" ou NC), les contacts à fermeture ("F" ou NO) ne peuvent plus pouvoir se fermer en cas d'actionnement de la tête de commande, de ce fait, le bloc de contact ne pourra pas :
- donner d'ordre contradictoire : les contacts "O" et "F" fourniront toujours des informations contraires,
- s'il est détérioré, ne plus pouvoir être actionné.
Le concept de "contacts liés" n'est pas applicables aux blocs de contacts de type : XESP, XENP, XENG, XENB et XENC.
Ces contacts ne peuvent être considérés comme constituant pour application de sécurité, ils ne sont donc pas reconnus comme tels par le législation.
Il est illusoire de vouloir surveiller si un des contacts de ces blocs est collés ou "bloqués" en vérifiant l'état du contact opposé.
Rappels
Le concept de "contact lié" s'applique aux :
- relais de sécurité utilisés dans les barrières de type 4, les modules de sécurité XPS,
- contacteurs auxiliaires CAD32, CA2K, CA3K, CA4K.
Consulter lien ci-après : Contacts liés appliqués aux contacteurs auxiliaires et contacteurs de puissance.
Il ne s'applique pas ni aux contacts de boutonnerie XB4B, XB5A, ni aux interrupteurs de position de type XCS.
Les interrupteurs de positions sont plutôt définis par la notion de manoeuvre positive d'ouverture.
Consulter le lien ci-après : Manoeuvre positive d'ouverture pour les interrupteurs de position.
Publié pour: Schneider Electric France