Comment paramétrer l'acquittement d'un défaut par une entrée logique sur un ATV61 ou ATV71 ?
Comment sont gérés les défauts par les variateurs ATV61 et ATV71 ?
Les variateurs ATV adopteront des comportements différents suivant l'impact sur les biens et les personnes des défauts qu'ils vont détecter :
- Défaut dont l'origine est une panne de lui-même. ou une anomalie extérieure sévère (Court-circuit).
Les effets peuvent être immédiatement destructeurs.
Comportement adopté par la variateur
Le défaut ne peut pas être réarmé automatiquement, l'opérateur doit analyser et résoudre l'anomalie. Le variateur ne redémarrera que si l'origine du défaut a disparu et après sa mise Hors/Sous Tension par l'opérateur.
- Défaut généré par l'application (surcharge moteur) ou anomalie électrique non destructive (absence tension).
Ces défauts peuvent disparaitre d'eux-mêmes car il suffit d'attendre que le moteur refroidisse ou que le réseau électrique soit à nouveau disponible.
Ce type de défaut non destructeur et temporaire ne doit pas arrêter la production s'il a disparu.
Comportement adopté par le variateur
L'opérateur a alors le choix entre :
- Redémarrer automatiquement si le défaut a disparu.
Le variateur teste plusieurs fois de suite séparées par une temporisation croissante si le défaut est toujours présent. (1 s, 5 s, 10 s, puis 1 mn pour les suivants)
* Si oui , le variateur adopte la position de repli telle que décrite dans le cas de panne sévère.
* Si non, le variateur redémarre pour produire.
- Redémarrer avec un réarmement défaut (acquittement ) liée à une entrée logique :
* Si le défaut a disparu, le variateur redémarre pour produire,
* Si le défaut est toujours présent, le variateur se met en position d'attente.
- Défaut fugitif avec peu d'impact sur le variateur et le process ( baisse de tension passagère).
Comportement adopté par le variateur
Le défaut est réarmé spontanément à la disparition de la cause.
Procédure pour configurer un variateur ATV61 ou ATV71 en vue du réarmement défaut par une entrée logique
Les défauts réarmables par une entrée logique sont :
Les entrées logiques à utiliser pour redémarrer avec un réarmement (acquit) défaut lié à une entrée logique sont les suivants :
- LI1à LI6 : Entrées TOR résidentes,
- LI7à LI10 : Entrées TOR de la carte option VW3A3201,
- LI11à LI14 : Entrées TOR de la carte option VW3A3202,
- C101 à C115 : Elément binaire Modbus intégré en profil IO,
- C201 à C215 : Elément binaire CanOpen intégré en profil IO,
- C301 à C315 : Elément binaire avec carte de communication,
- C401 à C415 : Elément binaire avec carte Controller Inside en profil IO,
- CD00 à CD13 : Elément binaire en Profil IO commutables avec entrées logiques possibles,
- CD14 à CD15 : Elément binaire en Profil IO commutables sans entrées logiques ,
Câblage
Ponter LIx avec la borne +24, ou affecter l'élément binaire C...
Configuration
Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => RESET DEFAUTS => Reset défauts = LIx ( ou C...).
Les défauts sont réarmés lorsque l'entrée ou le bit affecté passe à 1, à condition que la cause du défaut ait disparu.
La touche STOP/RESET du terminal graphique a la même fonction.
La touche STOP/RESET du terminal graphique a la même fonction.