Comment câbler un Arrêt Urgence avec ATV312 ( ou ATV31) ?
Le variateur ATV312 (ou ATV31) ne comporte pas de borne sécurité spécifique reconnue par la réglementation sécurité machine.
Si la machine à sécuriser doit néanmoins être conforme à la réglementation :
- sécurité machine EN954-1 catégorie 3
- sécurité fonctionnelle IEC/EN61508-1SIL2.
il sera possible de concevoir une installation particulière à base de contacteurs et de modules Preventa.
Principes à respecter pour la gestion de contacteurs avec le variateur
En sécurité, la meilleure solution consiste à couper la puissance au plus près de l'organe à protéger donc en aval du variateur
Hors les coupures en charge à son aval peuvent être destructrices pour le pont puissance du variateur ATV312 ( ATV31), deux solutions :
- couper la puissance en amont du variateur, le variateur passera alors en "arrêt roue libre" (ne délivrera plus de tension à ses bornes aval),
Cas ou le variateur est proche de l'AU
- couper la puissance en aval du variateur mais en positionnant juste avant le variateur en arrêt roue libre via par exemple une entrée logique LIx conditionnée par un AU, entrée qui sera configurée en "arrêt roue libre "
Cas où le variateur est éloigné de l'arrêt d'urgence.
Implantation de modules Preventa
Suivant la catégorie à laquelle la machine à sécuriser doit être conforme, il y aura nécessité à assurer tout ou partie des fonctions sécurité habituelles : tests des entrées, redondance des entrées, redondance des sorties, synchronisme , etc. avec ou sans des modules Préventa.
Chaque solution est particulière et nécessite une étude chaque fois différente.
Les catalogues proposent des schémas type, ou alors Chorus peut vous aider.