Consulter notre FAQ
Est-il possible de remplacer un maneton cassé sur un disjoncteur (ou interrupteur) Compact NS / Compact NSX ?
Non, le maneton du bloc de coupure est une pièce qui est liée mécaniquement au bloc ne peut pas être remplacé.
L'ensemble bloc de coupure est à remplacer.
En revanche, le prolongateur de maneton (pièce de 4 à 5cm vissée sur le maneton) peut être remplacé mais uniquement si le taraudage du maneton n'est pas endommagé.
Dans le cas contraire, le bloc de coupure est à remplacer.
Attention :
- pour un disjoncteur compact NS, le montage du déclencheur doit être effectué par une personne habilitée.
- pour un disjoncteur compact NSX et pour les déclencheurs jusqu'à la Micrologic 2, le client peut monter lui même le déclencheur sur le bloc de coupure.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus