Consulter notre FAQ
Est-il possible d’adapter un déclencheur voltmétrique, bobine MX ou MN pour la gamme Compact NS100/160/250/400/630 ?
Oui il est possible d’adapter un déclencheur voltmétrique, bobine MX ou MN dans un disjoncteur Compact NS 100/160/250/400/630.
Il suffit d’utiliser un déclencheur voltmétrique, bobine MX ou MN des disjoncteurs de la gamme Compact NSX 100/160/250/400/630.
Montage à effectuer en position déclenchée (TRIP) suivant informations mentionnées dans la notice produit.
Il suffit d’utiliser un déclencheur voltmétrique, bobine MX ou MN des disjoncteurs de la gamme Compact NSX 100/160/250/400/630.
Montage à effectuer en position déclenchée (TRIP) suivant informations mentionnées dans la notice produit.
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
En savoir plus